This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010:LMR16010

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684481/lmr16010-lmr16010

器件型号:LMR16010

我们希望使用微控制器的2.5V 至5V 输出、以便在 LMR16010稳压器芯片运行时快速开启和关闭。 由于 LMR 中的4ms 软启动、使能的使用速度太慢、因此我们希望使用 FB 引脚来开启或关闭 LMR、但不知道是否允许、我们 也不知道它的工作速度。  我们希望能够以 至少20kHz 的重复率开启或关闭 LMR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将使用 LMR 以1兆赫运行、并以各种 PWM 或从 uC 芯片打开/关闭控制 LMR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 至今未提供任何答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我认为不建议这样做、因为您可能在输出端具有过冲、为了使用 FB 关闭器件、您必须断开顶部反馈电阻器并在 FB 上施加高于内部基准电压的电压。 但这样、您根本就不会有任何调节。  

    直接在 FB 上施加电压、然后电阻分压器将导致输出升高、无法实现调节

    谢谢
    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arief、谢谢。 LMR 芯片的输入电源电压为12VDC、我需要5至12VDC 输出。 由于我使用 LMR 来驱动快速 FET 的栅极、因此不使用 LMR 饱和器。 我了解 FB 的工作原理、但想知道我可以以多快的速度开启和关断 FB 引脚的 LMR 输出。 我正在寻找快速 FET 栅极的高占空比脉冲。 希望 FB 能够在100ns 左右的时间内使 LMR 脉冲打开和。 如果需要、我可以使用电阻分压器来设置 LMR 占空比。 在我看来、FD 必须非常快速地操作 LMR 的开/关。 LMR 的 Spice 模型可能会有所帮助。 您能否从一侧运行 SPICE 仿真。 我需要一个 SOIC8芯片来安装另一个 SOIC 芯片、因此我将 LMR 放在 SOIC8焊盘上。 在 Addition 中、我的 LMR 上 FB 引脚的驱动源在3.3V 时具有最大20kHz 的重复率、我需要将 LED 上的电感器在1MHz 至2MHz 之间切换、这样可以减小电感器尺寸并降低成本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里尔! 我有一个与 FET 栅极串联的10欧姆电阻器。 当 LMR 开始脉冲时、LMR 将测量 FET 栅极电压、该电压将被 FB 检测到、并设置为在栅极充电且 FET 导通时关闭脉冲。 来自 uC 的脉冲 通过电阻馈送到 FB 分压 器、因此 FB 绝不会危险地超出 FB 范围。  同时、LMR 将检测到电流输出 t FET 为高电平(1安培)、然后快速下降 、因为 FET 栅极将被充电、因此 FB 和电流下降会突然中止来自 LMR 的脉冲。  该周期应重复 、直到 uC 信号将 FD 拉至足够高的水平、以停止 LMR 并创建所需的死区时间。 uC 脉冲的上升时间为20ns。  在这种情况下、我认为应在每个 cycle.in 上为自举电容器充电。 这对您有什么意义吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否使用栅极驱动器来驱动 FET? 下面是一个示例
    www.ti.com/.../ucc27528-q1.pdf