This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《LMG1020:纳秒级激光驱动器参考设计》(TIDA-01573)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01573, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684683/lmg1020-nanosecond-laser-driver-reference-design-tida-01573

器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件:TIDA-01573

您好!

我们 正在评估 TIDA-01573、在评估 TIDA-01573之前、我们在下面有一些问题。

我们看到以下文档;

www.ti.com/.../getliterature.tsp

虽然第14页的图14显示 了光脉冲、但我们想知道 TIDA-01573实际上点亮了脉冲的光源。

否则、它是否仅由其他光学发生器点亮、然后 MicroFC-SMA-10010 将接收到它?

如果在 TIDA-01573中使用光源、我可以使用光源(LD?)吗? 器件型号?

此致、

KAZ Shimada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shimada-San、

    感谢您的查询。

    对于此 TIDA、我们将在激光雷达应用中演示我们的驱动器 LMG1020、以生成非常短的光脉冲。 在本例中、我们没有额外的光源。 我们拥有的源极是激光二极管、其导通和关断由驱动与二极管串联的 GaN FET 的驱动器进行控制。 为了展示光脉冲宽度、我们使用了 ThorLabs 的光传感器来感应此激光二极管输出端的光。 目前、有许多具有表面贴装封装的激光二极管可供您从市场中选择。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、利兴、

    感谢您的快速回复。
    我知道您没有使用外部光源仪器、而是使用了一个由 TIDA 压降的更薄二极管。
    让我确定 MicroFC-SMA-10010或 ThorLabs 的仪器是否检测到脉冲波形图?

    此致、
    KAZ Shimada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaz、您好!

    ThorLab 的仪器检测到脉冲波。  

    谢谢、此致、