This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24166:电池充电查询

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700988/bq24166-battery-charging-query

器件型号:BQ24166

尊敬的 Jeff:

我们将 BQ24166充电器 IC 用于我们的器件。 最初、我们遇到了一个问题、即当电池设置为充电时、充电器 IC 会提供完全充电指示(例如 CHG#切换)。 当我们测量电池电压时、它显示为4.1或4.0、而不是4.2V、这是电池的最大电压。 之后、当我们对 CE#进行下电上电或切换时、充电器 IC 再次开始充电、电池电压将增加一个值、然后它将切换 CHG#。 因此、为了获得电池中的最大电压、我们实施了一个方案、以便 在充电器 IC 提供完全充电指示后、CE#引脚切换5次、最后的 CHG#切换将被视为完全充电电池指示。

但现在我们面临的问题是、一旦充电器 IC 提供了完全充电指示、并且在我们切换充电使能后、即使在2到3小时后、充电器 IC 也不提供 CHG#。 您能不能就这个问题提供帮助、为什么充电器在初始充满电指示之后需要花费大量时间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    /CHG 指示器仅报告初始充电周期而不是再充电周期。   当电池 充满电、终止、然后在不移除和更换输入电源的情况下重新充电时、会出现一个再充电周期。

    TS 中的电压是多少?  如果 JEITA 过热、IC 会自动将 VBATREG 降低至4.1xV。  

    您是否具有重复周期<32ms 的瞬态负载?  如果是、则充电器无法准确终止 、因为它无法在32ms 抗尖峰脉冲时间内对电流进行抗尖峰脉冲。  bq2416x 系列还 具有一个激进的补充比较  器、此比较器可触发极快上升的 SYS 负载瞬态、即使在瞬态期间不需要补充模式也是如此。  如果补充比较器处于激活状态、则充电器将无法准确终止。  在    靠近 SYS 引脚的位置添加去耦电容器(0.01uf||0.01uf||||1uF)将有助于减少 但不能完全消除这些端接 问题。  

    SYS 电压是否具有 类似于 第23页图25所示的方形波形?  如果是、则反向升压保护电路(如 d/s 页23中所述)处于激活    状态、并且也会导致更长的终止时间、并且可能会重复终止/再充电、直到电池放松后的最终终止。  如果 有再充电周期、则 禁用/CHG 指示器。  减少 但不消除这种影响的唯一方法 是增加终止电流。  根据经验证据、 设置 ITERM >=150mA 会导致  成功终止、即使反向升压电路处于激活  状态、但不会重复充电/再充电、从而禁用/CHG 指示器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    我们没有将 TS 引脚用于 IC。 我们在它上面放置了分压器、它还会影响这一点吗?

    我正在解释我们面临的用例和故障案例。

    SWNA_VDB1的电池充电方案:

    案例1:电池在6小时内充满电
    为了确认电池已充满电、我们执行以下步骤:
    5秒禁用和启用充电。 之后、CHG#状态将进行检查。 将执行此操作5次。 如果电池在所有情况下都未充电、我们确认电池已充满电。 如果在任何情况下出现故障、我们都会让电池充电。

    案例2:如果电池在6小时内未充满电
    5秒钟禁用和启用充电、并检查电池充电。 。 如果发现电池仍在充电、我们将继续为同一电池充电6小时。 我们重复此步骤五次(5 X 6小时= 30小时)、并检查电池是否已充满电。 要在此30小时内停止充电、必须通过上述电池充满电确认步骤。

    我们面临的问题:-
    案例1:电池充满电需要22个小时,电压为3.95V 至4.17V。 CHG#在此时间内没有变为高电平(通常、从3.95V-4.17V 充满电只需2小时)。

    案例2:充电卡在99%(99%等于接近4.2V 的电池电压)。 在本例中、CHG#一次变为高电平。 但是、在禁用和启用充电后(用于确认电池已满)、CHG#变为高电平、并以这种方式持续数小时。 同一电池已放电至4V、并再次保持充电状态。 它在1.5小时内充满电。

    此故障情况是否符合 BQ24166规范的预期行为?
    我们使用的充电方案是错误的? 请发表评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johny、

    正如我在上一个帖子中提到的、bq24166有两个问题、可能会阻止其按预期终止和/或报告充电完成。

    您是否具有重复周期<32ms 的瞬态负载?

    SYS 电压是否具有类似于第23页图25所示的方形波形?