This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:充电时充电状态不准确

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674818/bq27426-inaccurate-state-of-charge-while-charging

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:GPCRA0

您好!

在将黄金映像数据应用到监测计后、我对执行完整充电/放电周期时的结果感到满意(请参阅下图)。 对于黄金图像、我的学习周期为:电池充满电/放电(3000mV - 4200mV)、然后是系统的充电/放电工作范围(3100mV - 4100mV)。  

注意:数据是在我的实际电路板上收集的、而不是评估套件。 电量监测计的所有读数。

放电图:

完整充电图:


但是、当我执行局部放电、然后再充电回充满电时、我在充电时会获得可怕的精度 SoC 读数。 但是、更令人担忧的是、当充电完成时、电量监测计将报告100%、然后在一段时间后、读数下降到100%以下。 请参阅下图:

局部放电、然后充电回完整图形:


(注意:我还执行了测试以确定是否正确 ChemID、并在从 GPC 工具获取结果后使用 ID 1202)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我用于 referencee2e.ti.com/.../SystemCycle2.gg.txt 的 gg 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、William、

    您需要对单元格执行 gpcRa0调整。 问题在于第一组电阻电网点、尤其是 ra0。 使用我们的在线工具 gpcra0、您可以进行调整、以帮助提高监测计的精度。 请遵循用户手册中的说明。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Onyx 的回复。

    测试是否需要将电池完全充电至电池的最大电压(4200mV)? 目前、该电路板具有一个充电 IC、可将最大电压设置为4100mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议充电至4.1V
    谢谢
    Onyx