This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:RAM 寄存器中的输出命令更改在 PWM 中反映的速度。

Guru**** 2587815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684064/lp8860-q1-how-fast-does-an-output-command-change-in-ram-registers-gets-reflected-in-the-pwm

器件型号:LP8860-Q1

RAM 寄存器中的 SPI 更改输出命令的速度如何改变 PWM 的占空比。  我使用的是群集模式、想要查找命令传播延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    您可能已经注意到、没有指定此时间的数据表参数。 我将在实验室中测量此传播延迟的典型时间、并在星期五之前返回给您。

    感谢您的查询。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    我测量了从 I2C/SPI 亮度更改命令结束到亮度 PWM 占空比实际变化的时间、测量值为86us。

    我希望这能提供您所需的信息。

    感谢您的查询。

    此致、

    辽卡特