This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810-Q1:3.3V 和3.4V 时的 TPS22810-Q1 RPD 值

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703163/tps22810-q1-tps22810-q1-rpd-value-at-3-3v-and-3-4v

器件型号:TPS22810-Q1

尊敬的支持团队

 当输入电压为3.3V 和3.4V 时、您能否提供 RPD 典型值?

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomohiro、

    RPD 与输入电压间的关系图如图6所示。 在3.3V 时、25C 时的下拉电阻约为280Ω Ω。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius