This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2004:BQ2004 -具有过放电保护功能的镍氢电池充电器

Guru**** 2874230 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2004, BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674961/bq2004-bq2004---nimh-charger-for-the-function-of-over-discharging-protection

器件型号:BQ2004
主题中讨论的其他器件: BQ24190

尊敬的 E2E:

客户正在寻找具有过放电保护功能的镍氢电池充电器解决方案。

我没有在参考电路中看到电源路径 FET。 该部件是否具有过放电保护功能?

如何使电路实现它?

如果没有、任何其他合适的器件可以支持这种情况?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、让我们澄清客户要求:过度放电保护
    为了防止系统崩溃、我们必须立即向系统提供电池电源。 因此、如果充电器解决方案或 IC 使用外部 BATFET、则电池 FET 的体二极管可以将电池电源传递到系统负载、即使 FET 关闭也是如此。

    但是、过放电保护要求电池 FET 的体二极管阻止电池向系统负载供电。

    因此、如果 BATFET 是外部的、该解决方案需要背靠背 BATFET。 两个 BATFET 的栅极电路都处于相关状态:一个用于充电控制、另一个用于放电控制。 到目前为止、对于外部 BATFET 解决方案、我们仅拥有充电控制 BATDRV 部件。 客户必须根据详细系统要求自行开发放电控制电路。 BTW、bq2004甚至没有 BATDRV 控制电路。

    对于集成 BATFET 解决方案、BATFET 可以阻断充电和放电电电流。 它可以支持过放电保护。 但是、我们不会专门使用具有集成 BATFET 的镍氢充电器。 主机控制器必须为镍氢电池提供充电曲线控制。 然后、您可以检查 bq24190系列器件。