This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:bq25601 Linux 驱动程序请求和未定义的 Vbus 会使寄存器值出现故障

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674872/bq25601-bq25601-linux-driver-request-and-undefined-vbus-statues-register-values

器件型号:BQ25601

您好 BCP 团队

这是来自中国南方的 Xu Gabriel。 最近、我的客户正在使用 bq25601开发一个新项目。

他们想知道我们是否可以为此器件提供 Linux/Android 驱动程序?

另一个问题是 Vbus 寄存器(REG08)、客户从该寄存器读回0x74。 这意味着 bit7-bit5为011。

但是、数据表中没有定义这些雕像、您能帮助我了解这种现象吗? 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加布里尔:

    011表示 PSEL 为低电平、电流限制为2.4A。 "010"是数据表应为"011"。