This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lm338:数据表图44 10A 稳压器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674832/lm338-datasheet-figure-44-10-a-regulator

器件型号:LM338

原理图显示了作为比较器 的 lm107 (307)、但未显示反馈。 该放大器是否开环运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    该原理图非常旧。 其中许多恐龙方案在现实生活中都不起作用,因为它们需要未经记录的规格才能起作用,或者采用典型的规格。 例如:请参阅 LM107的额定输入电压范围。 正输入电压范围通常包括正电源轨、但这不能保证。 LM307的保证电压为正电源轨以下3V! 如果您看一下您的方案、您会注意到、当5A 实际上流经较低的0.1R 分流器时、0.5V 的电压将下降。 因此、LM107的输入电压仅为0.5V、远离电源轨。 因此、很有可能电路根本不工作。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    LM107 (307)有一个内部补偿电容器。 许多放大器具有内部补偿、因此在没有外部补偿的情况下、它们仍在使用反馈进行工作。

    系统示例以创意的形式提供给系统(应用)设计人员。 应用设计人员将从设计理念开始、负责制定细节。 我们随时准备为您解答您的任何其他问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    LM307似乎必须与输入和反馈电阻器一起运行以控制输入结电压、并且具有160 (最大值)开环增益以外的增益。
    我之所以关注旧电路、是因为我有很多旧器件放置在周围。
    Joe。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    如果您希望将 LM307用作差分放大器、那么您需要输入和反馈电阻器。 在此示例中、LM307用作比较器并运行开环(仅限内部补偿)。

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-comparator-applications-4