This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:VFB 为0.63而不是0.60

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684618/tps53355-vfb-is-0-63-rather-than-0-60

器件型号:TPS53355

大家好、我的 TPS53355稳压器有问题、我想知道是否有人对我提出建议。

我使用 WEBENCH 设计了12V 至3.3V 直流/直流转换器。 但现在我的输出电压为3.5V。 原因是 VFB 为0.634V、而不是0.6V。 有什么想法吗?

我以前使用过此器件、从未出现过此问题。

下面是原理图:

谢谢、

Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amin、

    TPS53355使用 DCAP 控制。 0.6V 是 VFB 引脚上的谷值电压。 SpO DC 值可能会高一点。 您能布置波形吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。 波形如下:

    那么、是说这是正常的吗? 根据数据表、0.63超出范围。

    您是否建议我只通过调整分压电阻器来固定输出?

    谢谢、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amin、

    看起来像 SW 节点。 如果您看看 VFB、您应该会看到一个三角波形。 谷点应为0.6V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是输出节点。 这是 VFB:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    摆幅看起来非常大。 我是对的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amin、

    是的、VFB 上的纹波太大。 30mV 应大于足够的值。 您的所有输出电容器类型是否都是陶瓷电容器? 如果是、请检查纹波注入组件的计算结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    你是对的。 注入纹波很高(但为什么仿真工具建议这些值?)。 我将 R810 (数据表上的 R7)更改为19k、并将 VFB 直流电平降至0.609。 现在我的输出是正确的。 这是 VFB 波形。 它看起来不错吗? 还是仍然是高摆幅?  

    谢谢、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amin、

    看起来要好得多。 我认为你可以继续。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 的帮助。