This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:最小死区时间

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675013/lm5175-minimum-of-dead-time

器件型号:LM5175

大家好、

我是否可以知道 LM5175的 t_DT1和 t_DT2的最小值? 数据表仅显示典型值为55ns、但我们想知道它们的最小值、谢谢。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果数据表中不包含数据、则很可能没有对 IC 进行表征、并且容差对于应用不是很关键。 对于这两个数据、我们没有特征评定数据。 如果您的客户有特殊问题、请告知我们。 您也可以向我们发送电子邮件。