This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:与 CSP 引脚一起使用时断开

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703366/tps53667-using-with-csp-pin-is-open

器件型号:TPS53667

TPS5667即使在 CSP5和6开路时是四相电路、也可判断它是六相电路。 CSP1至4连接到功率级 IOUT 引脚。

在这种情况下、我想我们可以向 E4h 寄存器写入03h、以使 TPS53667实现四相运行。

虽然 CSP5和6是开放的、但使用方法是否没有问题?

此外、TPS53667是否会在四相电路中实现六相操作?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    要在 TPS53667上设置4个相位、CSP5必须直接连接到3.3V、正如数据表(第33页)表3中所述。 这告诉控制器只需要4个相位、而不需要连接到6个功率级。 在本例中、CSP6的状态由您决定。 它可以保持悬空、也可以连接到3.3V。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen