This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:bq27510-G3的黄金映像

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674720/bq27510-g3-golden-image-for-bq27510-g3

器件型号:BQ27510-G3

您好!

 由于我无法使用外部器件进行校准、我能否找到 bq27510-G3的黄金映像以便直接使用

我的电池规格如下:

锂离子电池

器件型号:GEB 603463

电压:3.7V

容量:1400mAh

此致、

Sharmila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sharmilia
    您必须完成创建黄金映像的过程。 您不仅可以使用任何通用 chem id。
    生成黄金映像的过程是直接的、正如我在给您的另一篇文章中所述。 让我知道哪些部分需要澄清。

    谢谢
    Onyx