This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1的 RSVD 标志被写入1、无法充电

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700935/bq40z50-r1-the-rsvd-flag-of-the-bq40z50-r1-is-written-to-1-and-cannot-be-charged

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好、所有:
使用 BQ40Z50-R1时发现问题:
电池组连接到电源板、将发现无法再充电。
拔下电池组并在外部连接恒流稳压电源可以为电池组充电。
电源板使用 LTC1760读取电池信息。
通过 BQ Studio 读取寄存器会发现设置了两个 RSVD 标志、从而导致无法对电源板进行充电。
我认为这不是无法再充电的 BQ40Z50-R1的问题、但为什么连接 LTC1760会导致设置 RSVD。 如何避免和解决此问题?

图中的位2和位5将写入1、无法充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试重置。 RSVD 标志是未使用的内部寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,谢谢您的回复。
    我仍然有问题:RSVD 是 TI 保留位、不可读、不可写、为什么将其设置为1、在什么情况下将设置为1?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在 BQ Studio 中、我知道如何复位、 但是如何通过 IIC 程序写入进行复位、因为我的客户端无法使用 BQ Studio 复位 BQ40Z50-R1、他们需要从器件中取出电池组并对其进行复位、这是不现实的、因此只能通过程序写入来实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒清

    您不需要 bqstudio 来进行复位。 如果监测计处于未密封状态、您可以在0x16处对监测计进行寻址、然后将命令0x4100发送到0x44。它可在0x00 ManufacturerAccess()和0x44 ManufacturerBlockAccess()下的 TRM 第12.1节中找到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、
    根据您的描述、电池组可以正常充电和放电、但这会影响 RSOC 和其他设备吗?
    最重要的是、在这种情况下、为什么将 RSVD 设置为1或将 RSVD 设置为1、因为这是问题的根本原因。
    期待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒清

    否 RSVD 寄存器不会影响这一点。 要进行双重检查、请确保您没有意外更改 DF 中的任何 RSVD 寄存器。 您可以从 bqstudio 获取 FW 默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    附件是电池组 GG 文件和.srec 文件。 您能帮我了解参数有什么问题吗?

    e2e.ti.com/.../BLJ4S6400mAh01.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已检查您的建议。 您的参数看起来正常。 您的设置没有任何问题。 初始化后、寄存器可能会在启动时意外写入。 它将保持设置状态、直到您发送复位。 但是、它不被使用、也不执行任何操作。 因此、使用它时不会影响监测计。 要复位该位、发送 RESET 命令、它将清除该位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复