This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:电源路径(电源测量数据)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684560/bq25601-power-path-power-measurement-data

器件型号:INA219
主题中讨论的其他器件: BQ25601

是否有包含电源测量数据的电源路径 IC?

我正在寻找一个电源路径器件、该器件还具有用于功率测量的寄存器、如 INA219。

INA219 I2C 接口高侧直流电流传感器具有一个寄存器03 -功率测量数据。

通过不定期查询该寄存器、主机可以跟踪向电池提供的电量。

由于电池正在驱动负载、因此提供给电池的功率=由电池提供的功率。

这可用于跟踪电池组中的电池是否匹配等剩余的有用电池寿命

我计划对电池进行二维码编码、以便在我开始旅程之前、我可以计划将哪些电池放入电源组(未焊接)、或者使用计算机来确定是否存在任何不平衡足以保证换掉一些电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我看不到 您对 bq25601有任何疑问。 您是否在问您的 INA219方法是否可行? 如果您对 INA219有疑问、能否将器件名称更改为 INA219?  我们的专家将为您解答问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完成。
    此外、我无法查询 TI 的搜索页面以查找"包含功率测量函数/寄存器的电源路径器件"。