This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:TPS65218上的 DCDC1-3开关频率

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0, TPS65218EVM-100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683977/tps65218-dcdc1-3-switching-freqency-on-tps65218

器件型号:TPS65218

大家好、  

我使用示波器测量了 TPS65218的 DCDC1、2和3上的开关频率。

它不稳定。 这些频率为2MHz +/- 0.2MHz。 它看起来像是抖动或 spred spectrum。

行为是否正确? DCDC1、2和是强制 PWM 设置。 但 DCDC4是稳定的频率。

如果行为正确、为什么会这样? 我可以禁用它吗?

此致、

M.Iwasaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请附上示波器截图、其中显示了您描述的问题。

    您可以附加在输出端(作为纹波测量)或开关节点处测量的开关频率图像。 这两种方法都是可以接受的、但如果看不到问题、我无法进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Brian、

    感谢您的回复。

    我连接了它。  第一个是 DCDC4.开关频率稳定。

    第二个是 DCDC1。  它不稳定。 典型频率为1.957MHz。 最低频率为1.893MHz。 MaxMOM 频率为2.182Mhz。

    它是强制 PWM 模式。 请告诉我原因。

    此致、

    M.Iwasaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    岩崎-圣、

    我将会提出与在 INT_LDO 和 DCDC3相关的主题中相同的问题(e2e.ti.com/.../2523054)。

    您是否知道客户是使用 TPS65218 (以-B1或-B101结尾)、还是使用 TPS65218D0器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩崎-圣、

    我重复你们的测试、我要指出的第一件事是、这不是"不稳定"一词的正确用法。 直流/直流转换器不会不稳定、这无法通过测量开关节点来确定。 直流/直流转换器的输出应保持稳定、即使时钟频率不是很精确。

    数据表中仅指定了 DCDC4的开关频率:

    标称值指定为2.4MHz、并且在整个温度范围内不是很精确(+/-12%=+/-288kHz)。 在室温下、精度会更严格一点、并且在该范围内是合理的。

    您在 DCDC1上测得的最大值为2.182MHz、最小值为1.893MHz、即使进行这些测量、这也是典型值2MHz 的+9%。 但数据表中未指定 DCDC1-DCDC3的开关频率。

    我的测量结果是在室温下使用 TPS65218EVM-100上的 TPS65218D0器件进行的、开关频率的变化并不像测量结果那么糟糕。

    DCDC4作为降压转换器运行、VSYs=4.3V、通道1上有开关节点、通道2上有直流输出(3.3V):

    作为升压转换器运行的 DCDC4将导致不同的开关频率(这里未显示、因为这个问题与 DCDC1有关)。 DCDC4的纹波也与本次讨论无关、因为该 EVM 的 DCDC4输出端电容比建议的要小。

    通道1上 VSYs=3.6V、通道3上直流输出(1.1V)的 DCDC1: