This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T240W:有关效率和变压器的关系

Guru**** 2583785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672475/pth08t240w-relation-about-efficiency-and-transformer

器件型号:PTH08T240W

℃正在通过恒温箱测试 PTH08T240WAZ 33 μ H 条件。

在输出电流为①2.33A μ A 和②1.36A μ A 的情况下。

(VIN:12V→Vout:5V)

通过热电偶测量客户到变压器的温度。

(条件持续3小时)  

因此、② Ω 会增加到高于① Ω。

⇒①:℃℃和②:

我的问题是、请告诉我②温度升高的技术原因。

我认为电流越大、温度越高。

我想知道温度结果为什么会反向。  

(__LW_AT__Iout 越低、变压器热越高?)μ F

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、只要布局相同且环境相同、具有较高电流的器件就应以较高的温度运行。

    两个插座是否具有相同的布局? 它们是否位于同一电路板上?

     温度差异的另一个原因 可能是 热电偶连接。 确保两个连接相同并保持良好的接触。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arrigo-San

    感谢您的回复、

    我在下面向客户确认;
    ・这些插座具有相同的布局和电路。
    ・热电偶触点良好、精度为1%(T 型)。

    我在下面计算得出的功率耗散(PD)、感觉 PD 差异非常小。
    ※效率以数据表图为基准。
    ①Iout μ A:2.33A
    VIN:12V→Vout:5V
    引脚:13.24W~eff:88%~PoUT:11.65W
    ⇒μ W PD:1.59W

    ②Iout:1.36A
    VIN:12V→Vout:5V
    引脚:8.3W~eff:82%~PoUT:6.8W
    ⇒Ω PD:1.5W

    ℃还有一个问题、以上效率为25 μ A 条件。
    ℃条件为33 μ A、我想效率的变化取决于温度。
    是否有效率和温度的关系数据(图形)?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有其他问题的更新?
    如果我在 E2E 上制作新主题、会更好吗?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    效率会随温度变化而变化、但从25°C 到33°C、我不希望出现明显的变化。 数据表中的典型特性图针对这些条件是准确的。