This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700A 能否支持8A 输出电流?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ24773, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682751/bq25700a-can-the-bq25700a-support-8a-output-current

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: BQ25700BQ24773BQ25703A

你好。 我们将查看 BQ25700A、并对其运行情况有一些疑问。

BQ25700是否支持8A 输出电流(升压降压级输出、不支持 OTG)

2.我们计划将电压从5V 降压到4.5V,永远不会提高电压。 BQ25700能否在移除升压 FET 的情况下正常运行?

3.在 BQ25700和镍氢电池之间添加电池电量监测计等内容是否会影响 BQ25700的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的。 它可以支持8A 输出电流。
    对于 bq25700A、我们必须保持升压 FET。 如果它仅是降压、我建议使用 BQ24773。
    3.对于为镍氢充电器充电、bq24773和 bq25703A 是相同的、因为充电曲线由主机控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个问题。 是否可以通过 BQ25700手动控制 BATDRV 信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在大多数情况下、不能手动控制 BATDRV。 只有在 HIZ 模式下、才能手动打开或关闭 BATFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    感谢您的快速回复。 我们刚刚订购了评估套件以进行进一步测试。 在我们等待的时候、我可以再问几个问题。

    如果启用了 LATCH_OFF 寄存器、则输入电源不再可用、电池中不再有电荷、如果再次提供输入电源、Q1和 Q4 FET 仍将禁用?

    此部件是否具有易失性存储器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此部件没有易失性存储器。 当输入电源不再可用时、电池电源是否可用? 如果是、则会保留一些寄存器。
    如果输入电源被复位、ChargeCurrent 寄存器;InputCurrent 寄存器;InputVoltage 寄存器;MaxChargeVoltage 寄存器和 MinSystemVoltage 寄存器将被复位。