This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563209:低电流应用设计

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561208, TPS560200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700987/tps563209-design-for-low-current-application

器件型号:TPS563209
主题中讨论的其他器件:TPS561208TPS560200

我需要将该器件用于低电流输出。 一个应用的输入为12V、输出为3.3V@0.2A、另一个应用的输入为12V、输出为5V@0.15A。 根据我的理解、使用10uH 左右的更高电感器、而不是数据表中建议的2.2uH。 数据表表中提供了电感器、输出电容器和反馈电阻器的选择、但未提供什么是输入、输出电流。 尤其是电感器值不能概括、因为它取决于输入 和 输出电流。 在 webench 中、对于这些应用、建议使用2.2uH 和3.3uH。 使用这些电感器值是否有任何具体原因? 请建议。 此外、请建议降低过流限制的步骤。  

谢谢、Harikant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harikant、您好!

    对于数据表表、它基本上设置为12Vin。 因此、电感器值非常适合您的应用。 对于低电流使用、我只建议您在表中选择建议的最大电感器值。 电感器值不仅会改变电感器电流纹波、还会影响环路响应。 表中的值被认为是两个因素。

    对于过流限制、该值根据设计在内部固定。 您无法从外部进行调整。 我想告诉大家、我们的 TPS560200和 TPS561208 (1A)可能更接近您的电流电平。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回复。 使用2.2uH 时、电感器电流摆幅约为2A、使用4.7uH (表中的最大值)时摆幅约为1A。 对于200mA 输出负载、这是可以的。  是的、通过增大电感器值、环路响应会受到干扰、能否通过减小输出电容器值来实现、可以保持响应环路。 请建议。

    谢谢、此致

    Harikant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harikant、您好!

    是的、4.7 μ H 是好的。 并且无需调节输出电容器以实现环路响应。 4.7uH 和相同值的输出电容器仍然会获得良好的相位裕度。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复。 将使用4.7uH 完成设计。

    谢谢、此致

    Harikant