This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:REGN 具有宽容差、因此很难通过热敏电阻电压可靠地感测电池是否存在

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674624/bq25606-wide-tolerance-on-regn-makes-it-difficult-to-reliably-sense-presence-of-battery-by-thermistor-voltage

器件型号:BQ25606

我们计划通过读取来自 TS 的电压来感测电池插入充电器的情况。 但是、数据表 显示 REGN 的限  值为5.6至6.65V、必须在低至 0°C 的温度下检测到电池是否存在 这种组合会导致低温时不存在和存在的限值重叠。   为了简化解决方案,最好知道您生产中的器件的实际分布(对于 ~ 1mA 负载和12V 输入) 是否比公布的范围要严格得多,  并且在将来的生产中不会发生显著变化。  

例如、如果99.5%的器件将处于6.0 +/- 0.2V 范围内 、   并且在未来几年保持不变、这将避免我们不得不开发不同类型的解决方案。

谢谢、

Lon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lon:

    已了解您希望使用 TS 电压来检测电池是否存在。 您用于检测电池是否存在的目的是什么? 我想是否还有其他方法可以检测电池是否存在。 感谢您的建议。 数据表中的 REGN 规格基于6 Σ 的分布。 如果您使用3 Σ、电压将为+/-0.25V。 这意味着大约93%的器件将处于+/-0.25V 容差范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的回复。 此应用是一种在需要充电时插入电池的充电器。 这是充电器的常见应用。 感谢您对 REGN 上的产品发布做出的明确回答。 在我们的应用中、+/-0.25V 的扩展仍然会导致高 REGN 和低温度下存在的电池之间存在极小的间隔、而低 REGN 下没有电池。 我们必须在 FW 中寻求解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lon:

    感谢您的介绍。 我们将在未来的产品中考虑提高 REGN 的精度。