This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070-Q1:-55°C 至+125°C 温度范围。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703226/ucc28070-q1--55-c-to-125-c-temperature-range

器件型号:UCC28070-Q1

您好!

我们将在-55°C 至+125°C 的温度范围内使用 UCC28070-Q1

数据表中报告了-40°C 至+125°C 的汽车温度范围

请您告知我们此组件是否可在-55°C 至-40°C 的温度范围内工作?

您是否在-55°C 至-40°C 的温度范围内测试了 UCC28070-Q1?

您能就-55°C、-40°C 范围内的任何已知问题向我们提出建议吗?

非常感谢。

此致。 Fabio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、
    UCC28070-Q1的电气特性在-40C 至+125C 范围内进行了测试、这些是数据表表中显示的限值。
    此器件的存储温度指定为-65C 至+150C。
    在-55C 至-40C 的温度范围内运行时、固有不存在已知问题。 您可以预期参数值会有一些变化、但 TI 未测试此变化。
    UCC28070-Q1是一款汽车级器件、具有-40C 至+125C 的汽车级质量规格

    此致
    John