This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:稳定时间

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040-N, LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684578/lm4040-settling-time

器件型号:LM4040

您好!

LM4040-N µs 表第32页的图6显示了 LM4040-N-2.5的输入电压阶跃响应:施加输入电压后大约40 μ s、 电压基准 达到其2.5V 的标称电压。这是否意味 着它 在该时间内也稳定并符合规格?

如果没有、设置时间是多少?

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    我们未指定此器件的启动时间、但启动时间取决于所选的电压选项。 正如您所评论的那样、该图应该是没有 CLoad 的典型图、并且应该大约为40-50us。 由于这不是 EC 规格、因此我没有最坏情况下的最大启动时间、因此我会围绕该规格设计一个温度偏差缓冲器。 使用 CLoad 时、稳定时间将会更大、具体取决于电容器的大小。

    -Marcoo Z
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    我理解该图显示了无容性负载时的典型性能、具体取决于电压选项。

    我要问的是、该图是否代表稳定时间;它的标题是"阶跃响应"、这是相关的、但不是相同的。

    在给定与上述测试条件相同的情况下、基准电压是否需要额外的时间才能达到指定的容差、噪声级别?

    谢谢、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    您可以将标记为"阶跃响应"的图形视为在这种情况下启动、因为阶跃响应来自0V。 我会增加一些额外的时间、让器件发生器件变化和温度变化、因为这只是一个器件、温度为25°C。

    -Marcoo Z
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    您还应阅读 LM4040 (而非 LM4040-N)的数据表。 请参阅第8.2节、尤其是第8.2.2.5节。 但是、正如 Marcoo 已经提到的、也允许与 LM4040并联的去耦电容器完全充电。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    (即 LM4040数据表中的第8.2.2.5节)正是我要寻找的内容。 谢谢!

    您对输出电容值的看法是什么? (如果充电时间不是问题。)

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    输出电容值取决于应用。 这可以是无电容、100N/X7R 或1µ μ F 至10µ μ F 的钽。

    Kai