This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:我看到流经电池的电流、但它不能#39;t 充电

Guru**** 2517520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672589/bq24075-i-see-the-current-through-the-battery-but-it-doesn-t-charge

器件型号:BQ24075

您好!

我的器件 BQ24075有问题。 我连接一个外部充电器为我的电池锂聚合物充电、我可以看到电池中的电流为-450mA、这意味着电池正在充电。 一切正常、但电池充电时的电压不会改变。 我尝试使用不同的电池、但它始终相同。  

您是否知道为什么我可以看到通过电池的良好负电流、但电压不会改变? 我在输出上没有负载。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    检查系统的输入电流和电池的电流是否大致相同(450mA)、没有任何问题变得很热。
    您要测试的电池容量有多大?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢您的响应、我的输入电流与电池电流相同、没有什么是热的。 我的电池容量为2000mAh、我以450mA 的电流为电池充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    这是一种具有挑战性的情况。
    电流是否保持恒定以供电池使用? 我已经看到在较低的电池电压(3.0V)下、充电电流将正常、但电流随着电压升高(3.8V)而降低。

    电池的电压会增加到多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您是否仍需要有关此问题的帮助?