This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎도구/ LM5067:UVLO / OVLO &放大器;浪涌测试

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067, LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701835/webench-lm5067-uvlo-ovlo-surge-test

器件型号:LM5067
主题中讨论的其他器件: LM5017

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好!
有关 LM5067浪涌测试的问题。
向 UVP 引脚施加6V 电压。
OVP 引脚通过10K 电阻器连接到 GND。
在本例中...
在5kV 阻抗2欧姆条件下测试浪涌电压时、
栅极电压将关闭->打开。
请告诉我如何防止它关闭!
此外、
LM5017 IC 在浪涌测试期间损坏。 (辅助电源 IC)
我应该怎么做才能防止损坏?

浪涌测试必须满足20kV 时的阻抗2欧姆条件。
输入电路具有浪涌保护电路。
我们将把原理图和 PCB 数据一起发送。

告诉我们如何改进!

e2e.ti.com/.../LM5067-_2600_-LM5017-Surge-Test-_2D00_-180622.pdfe2e.ti.com/.../BM091M.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    您能否向我发送 LM5067和 LM5017的原理图

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请告诉我您的电子邮件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    我已向您发送了我的电子邮件 ID。

    此致、
    Rakesh