This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:为控制电源指示灯打开添加了开/关开关

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684407/tps23753-adding-on-off-switch-to-controll-power-tern-on

器件型号:TPS23753

您好!

我想设计一个以太网交换机、它将由 PoE PD 以及外部适配器供电。 我想控制开/关开关的通电。 如果我的电路上有 PoE 或适配器供电、 当电路关闭时、不能打开 PoE 或适配器。 DEN 引脚和 DEN 电阻之间是否可以连接开关、其中 DEN 电阻连接到 VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajay、

    是的、您可以使用 DEN 引脚周围的电路切断 PoE 的电源并进行损坏检测、从而使 PSE 不会尝试重新连接。 为此、我建议使用下面应用手册中图10中的电路。

    www.ti.com/.../slva306a.pdf

    请告诉我这是否有帮助。 谢谢!

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想使用开关、这样当开关处于1-2位置时、PoE 控制器不应打开。 当开关处于1-3位置时、PoE 控制器应从 PoE 或适配器获取电源。 请告诉我以下电路是否正常、是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajay、

    只有在尚未连接 PoE 的情况下、上述解决方案才起作用。 如果 PoE 已经为负载供电、并且开关打开、则不能保证 PSE 会断电、因为由于 DEN 引脚悬空、PD 导通 FET 将不会始终打开。

    我推荐我们最初的建议。 BJT 可替换为切换开关。