This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A61-Q1:TPS7A6133-Q1低输入电压运行

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A61-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702402/tps7a61-q1-tps7a6133-q1-low-vin-operation

器件型号:TPS7A61-Q1

尊敬的支持团队

从 TPS7A61-Q1的数据表中可以看出、建议的电压范围为11V ~、精度为2%。

如图6等所示、即使在11V 或更低的电压下也能正常工作、但在这种情况下、输出电压精度如何?

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomohiro、

    稳压输出电压精度将保持2%;但是、对于该器件、我们建议 Vin 为11V 或更高。

    我们已经注意到、输出不出现较低输入电压(低于11V)的可能性很小。 我们增加了生产屏幕、以帮助进一步降低发生这种情况的可能性;但是、我们还将最小输入电压增加到了11V

    应该注意的是、在电池供电的汽车应用中、我们没有发现主要使用该器件的任何问题。 此问题仅在恒定直流电压低于11V 的应用中发现

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San

    感谢您的详细回答。
    我明白了。

    此致
    永川体野郎