This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lm3914:我没有使用此原理图获得输出。请建议解决方案。我想监控12伏铅酸电池电量

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674043/lm3914-i-am-not-getting-output-using-this-schematic-please-suggest-solution-i-want-to-monitor-12-volt-lead-acid-battery-level

器件型号:LM3914

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!
    感谢您与我们联系! 我们将审核您的问题、并尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    根据原理图、您要将 RHI 设置为~11.66V、将 RLO 设置为~10.41V、但 SIG 引脚输入只能从0V 变为电池电压(15V?)的一半 电势计来测量电压。 如果您的电池电压为15V、您将仅获得0V 至7.5V 的电压、该电压 仍低于 RLO、并且没有 LED 亮起。

    根据计算结果、您的 LED 电流将约为10mA、请确保您的 LED 能够处理此电流。 另请注意、RHI 应低于 V+- 1.5V。 更多信息、请参阅数据表的第3页和第9页。

    如果您要将电池电压用于 V+、我建议在馈送到 SIG 引脚之前使用电阻分压器来降低电压。 重新进行计算、以便根据您的范围(RHI 和 RLO)选择电阻器、同时考虑下 SIG 信号。

    此致
    H L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    如果您没有其他问题、我想认为此案例已关闭。

    谢谢

    H L