This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023-Q1:可以实现 LDO 2.9V 输出?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023-Q1, TPS650250-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702716/tps65023-q1-ldo-2-9v-output-is-possible

器件型号:TPS65023-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS650250-Q1

大家好、  

tps65023-Q1具有2个 LDO 以及用于多个输出的寄存器设置。 但是。 我在 LDO_CTRL 寄存器中看不到2.9V 设置。 如果我们要设置2.9V、您有什么想法吗? 此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yada-San、

    您有两个选项:

    1. 将 TPS65023-Q1 LDO 输出电压设置为2.8V = 101b 或3.0V = 110b、并测试其中任何一个是否符合2.8V 要求。 如果您确保从 LDOx 输出到负载的布线中的 I*R 损耗将下降100mV、3.0V 将产生2.9V 电压
    2. 请改用 TPS650250-Q1。 TPS650250-Q1具有可通过外部配置的 LDO 输出、这些输出由反馈电阻器进行设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、谢谢! 我知道。 此致、NY