This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找三路输出 PCB 安装型直流/直流转换器

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680013/looking-for-a-triple-output-pcb-mount-dc-dc-converter

你好

我们正在为电信产品寻找具有三路输出的 PCB 安装直流/直流转换器、该产品将安装在电信网络中、需要帮助才能找到最佳选择。  

我们需要具有以下规格的器件。  

输入电压范围:-36至-72VDC

输出电压:5.5VDC;3.3VDC 和12VDC

最大额定值:大约10-12W

工作温度:-40至+85摄氏度

符合 RoHS 标准

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie。:

    TI 没有高电压 双路或三路隔离式电源模块。

    Tom