This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:无论电池状态如何、SOH 都始终报告相同的信息

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684414/bq34110-soh-always-reports-the-same-info-regardless-of-battery-state

器件型号:BQ34110

下面是 TRM 中的 SOH 信息。

我们每隔几秒(以及其他数据)轮询一次 bq 以了解 SOH。 无论电池处于什么状态、 SOH 始终报告相同的情况:容量=100、能量=8400

我们有什么问题?

StateofHealth():0x2E/0x2F
此命令用于返回电池的运行状况(SOH)信息。 计算 StateOfHealth()
FullChargeCapacity()相对于设计容量的百分比。 它是一个只读命令。
字节0:SOH 的 LSB 容量
字节1:SOH 的 MSB 容量
字节2:SOH 在能源中的 LSB
字节3:SOH 的 MSB 能量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您的设备的 FullChargeCapacity()是否已更改? 设计容量保持不变。 如果 FCC 未更改、则 SOH 不应更改。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8400的含义是什么? 8400/1300mAh (我们的设计容量)= 6.46、因此我不知道该数字表示什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SOH 是一个百分比、预计变化非常不频繁。 它表示电池与新电池相比的运行状况。 它仅在 Qmax 或记忆电阻(Ra)变化时更新。 这不取决于您的电池是已满还是已空、也不取决于当前温度。 这也不取决于电池当前的负载方式。 该监测计通过在固定温度(25摄氏度)和固定负载(可在 DataFlash 中通过表11中的"SOH 负载 I"参数进行定制)下运行 FCC 仿真来计算 SOH。

    根据数据表:
    7.3.2.10 StateOfHealth():0x2E/0x2F
    此只读命令对返回无符号整数值、以之比的百分比表示
    DesignCapacity()上预测的 FCC (25°C,SOH 电流速率)。 FCC (25°C、SOH 电流速率)是
    计算得出的25°C 时的满充电容量和数据闪存中指定的 SOH 电流速率(状态
    运行状况负载)。 返回的 SOH 百分比范围为0x00至0x64、表示0%至100%、
    相应地。