This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:ucc28950

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701623/ucc28950-ucc28950

器件型号:UCC28950

您好!

我已经使用   PSPICE 通过 TI-web 中提供的 UCC 28950瞬态模型来仿真相移全桥转换器。 我对 CT 重置波形感兴趣。 当 我观察到波形时、 CT 会在一段时间后复位。  请参阅所附图像。 为什么在初级电流为零后 CT 不会立即复位?

如果您的团队能在这方面为我提供帮助、那将会更有帮助。

此致、

Gowrisankar.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gowrisankar

    这很奇怪-它可能是模型的一个特征或原理图中的其他东西、但老实说、我不确定。

    这里是电流互感器初级电流的波形图-顶部、显示了电流(底部)停止时立即发生的复位。

    您可以简单地切断电流互感器模型本身-并像下面那样构建测试电路并观察其行为。 此仿真是在 PSIM 中完成的、因此我无法直接将其发送给您、但它展示了这一想法。

    请告诉我您的操作方法-如果您无法调试问题、请将原理图发送给我、我将在此处运行-我位于 colingillmor@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gowrisankar

    这些波形对我根本没有意义。 请向我发送您使用的原理图、我可以仔细查看并尝试了解正在发生的情况

     此致

    Colin