This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:电池未校准! 忽略容量值

Guru**** 2617685 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674442/bq27510-g3-battery-is-not-calibrated-ignoring-capacity-values

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQSTUDIO

您好!

我们将 BQ27510-G3电量监测计用于我们的定制板之一。 如果我们尝试读取容量值、其显示如下

bq27x00-battery 0-0055:电池未校准! 忽略容量值
POWER_SUPPLY bq27510-0:驱动器无法报告`CHARGE_FULL_Design'属性:-5

请为我提供解决问题的解决方案

此致、

Sharmila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sharmila

    请查看下面有关电量监测计通信的文档、了解如何正确访问电池电量监测计。

    www.ti.com/.../slua801
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我的截止日期确实很紧、如果有人能够建议我应该怎么做、以便在不使用 EVM 板的情况下校准 BQ27510-G3、或者有人可以为我提供我可以直接使用的黄金映像、我将不胜感激。 我不熟悉这一点。 如果有任何建议在这一过程中对我有所帮助,我将不胜感激。

    此致、

    Sharmila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    沙米拉

    您对问题的描述非常模糊。 我对这个问题的理解是、您无法从电量监测计正确读回值、因此我将向您介绍电量监测计通信应用手册。

    您在校准电路板、执行学习周期或创建黄金文件时遇到的问题是什么?

    该流程得到了简化、如果您查看论坛上发布的大多数文档、您将发现您缺少的内容。
    一般过程是:
    使用我们的工具 gpcchem 标识您的 chem ID
    -使用 bqstudio 对 chem id 进行编程、然后针对您的应用配置监测计参考器件的技术参考手册。
    -按照 EVM 用户指南中列出的步骤执行电流电压和温度校准
    -执行学习周期
    -学习周期完成后、提取黄金文件。
    在多个电路板上编程黄金文件

    您遇到了哪些问题?
    谢谢
    Onyx