This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A64:更新了窗口时序

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64, UCD3138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684756/ucd3138a64-update-window-timing

器件型号:UCD3138A64
主题中讨论的其他器件: UCD3138UCD3138A

大家好、

您能否帮助确认 UCD3138A64上 LLC 的更新窗口的正确值?

根据 UCD3138编程人员手册说明、显示的值为120ns、如下所示。

但根据迁移指南、显示的值为72ns (UCD3138)和132ns (UCD3138A)、如下所示。

请确认 UCD3138A64属于 UCD3138系列还是 UCD3138A 系列?

因此、我需要您的帮助来确认哪一个更新窗口值对于 LLC 拓扑中的 UCD3138A64是正确的。 72ns、120ns 或132ns?

谢谢!

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    UCD3138A64的事件更新窗口为132ns。

    此致、
    Bosheng Sun