This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:VIN:5V、VSYS:6.18V、Iout 超过1.25A、VSYS:压降。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684254/bq25703a-vin-5v-vsys-6-18v-iout-over-1-25a-vsys-drop

器件型号:BQ25703A

我的条件:VIN:5V、VSYS:6.18V、

当我的负载超过1.2A 时,我的 VSYS 会下降,任何寄存器都可以检查,或者硬件需要检查? 谢谢!

我的 BQ25703A 寄存器表如下所示。

*创建时间:2018年4月26日14:56:41 CST

*
*格式:"寄存器名称"选项卡字符、\t 十六进制寄存器值。
*器件:bq25703A
* BQZ 容器:Charger_1_00-bq25703A.bqz
*
充电选项0 140E
充电电流寄存器04C0
充电电压寄存器2260
OTG 电压寄存器0000
OTG 电流寄存器0000
输入电压寄存器4150
最低系统电压1800
输入电流寄存器3C00
充电状态寄存器0000
PROCHOT 状态寄存器0000
输入电流限制正在使用4100
VBUS 和 PSYS 电压读回0000
充电和放电电流读回0000
输入电流和 CMPIN 电压读回0000
系统和电池电压回读0000
制造商 ID 和器件 ID 读回0000
器件 ID 读回0000
充电选项1 0201
充电选项2 22B7
充电选项3 0002
PROCHOT 选项0 4A54
PROCHOT 选项1 8120
ADC 选项6000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ray、

    当 VSYS 下降时、请读取充电器状态值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将充电选项2从22B7更改为0235是固定的、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 您已禁用 ILIM_HIZ 引脚硬件电流限制。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。