This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:I#39;m 正在寻找安装面积小的产品、包括外围部件。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684759/bq24773-i-m-looking-for-products-with-small-mounting-area-including-peripheral-parts

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件: BQ25910

大家好、团队、

我正在考虑 BQ24773、但包括外围器件在内的安装区域很大、很难安装。
是否有符合以下规格并具有小安装面积(包括外围器件)的产品?

-支持 LiFePO4
充电电流:1.5A 或更高
-具有电源路径
-支持 USB 电压输入
-系列单元格数:1.

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Junya:

    由于 USB 输入要求和安装区域限制、bq24773不适合此应用

    请查看"电池充电器解决方案"链接、查找具有集成式功率 FET 的单节 LiFePO4充电器:
    BQ25910 - I2C 控制型6A 三级开关模式单节充电器