This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A 的绝对 Tj

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682183/absolute-tj-of-lm317a

主题中讨论的其他器件:LM317A

我对 LM317A 有疑问。

请告诉我们绝对最大额定值的结温范围。

TJ (℃)=-40~125 μ F

TJ (绝对值)=?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    数据表的第11.3.1节指出、最高结温为125°C

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    请告诉我们结温范围。

    推荐:---~---℃
    绝对值:--~----℃

    ℃TJ (最大值):125 μ H
    ℃TJ (最大值):125 μ F

    是真的吗?


    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishizawa-San、您好!

    最高存储温度为150°C
    ℃TJ (最大值):125 μ H

    没有绝对的 Tj (max)。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    您的答案:
    没有绝对的 Tj (max)。

    请告诉我们原因。

    我们希望了解推荐和绝对两种情况。


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishizawa-San、您好!

    绝对最高结温也是125C。 它未列在绝对最大值表中、但在应用手册中有所提及。

    此致、  
    Jason Song