This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:关于轻负载非正常运行

Guru**** 2812195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684894/tps54335a-about-light-load-operation-unregular

器件型号:TPS54335A

你(们)好

我的客户遇到了一个问题。

CH1是 SW 波形、

CH2为 COMP 电压,μ V

CH3处于电流波形中

 VIN=12V、VOUT=1V 至5V。

实际上、我们使用外部放大器来测量电流和电压 、然后返回 COM 构建闭环。

这适用于电池测试设备、需要恒定电压/恒定电流(CC/CV 控制)。

现在、我们面临轻负载条件。 电感电流为船舶电流、也是正常情况。

但我们发现它不是 reguar、也许有两个持续 PWM、下次有三个 PWM、或者一个 PWM。

这意味着它 不稳定? 通常、它应该具有一个常规 PWM 、甚至进入轻负载模式。

或者、可能是 COM 引脚产生的噪声 导致 了非常规 PWM?

请告诉我原因。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wentao 您好、

    1.当您测试此波形时、器件在哪种模式下工作? 电流环路还是电压环路? 在 CC 和 CV 中具有相同的波形?

    2.从波形来看、环路似乎不稳定、您可以使用2A 负载测试波形、看看它是否工作正常。 如果可能 、您可以测试波特图和负载瞬态以检查环路的稳定性。

    如果方便、请分享原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们测试了大电流,波形很好。
    为什么会有两三个 PWM 呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wentao 您好、
    Fsw 为200kHz、从波形来看是正确的、当峰值开关电流较低时、器件将跳过脉冲
    0.5A (典型值)时、您可以看到数据表7.2.3。
    测试此波形时、输出电流是否正确?