This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/升压电路

Guru**** 2592480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340EVM-147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700547/buck-boost-circuit

主题中讨论的其他器件:TPS55340EVM-147

我们正在设计降压/升压电路。 规格如下所示;

VIN = 6V

IIN=4安培

根据连接的负载、预期的 Vout = 5-24V

Vout 应根据与其连接的负载为降压或升压。 有人能不能建议我们使用合适的 IC 和电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shivam、您好!

    我的理解是否正确、即您希望具有24W 的永久输入功率、并且如果需要更少的输出电流、输出电压应更高?

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答 Brigitte、

    1)我们的输入电压6V、它固定为24w
    2)输出电压应根据负载需求变化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查 TPS55340EVM-147是否可以满足您的要求。