This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54360:反相降压升压-波特图和 TINA 交流分析

Guru**** 2455530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672580/webench-tools-tps54360-inverting-buck-boost---bode-plot-and-tina-ac-analysis

器件型号:TPS54360
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

是否有办法在编辑 过的 Webench TPS54360电路上执行 Webench 波特图或 TINA 交流分析?

在 Webench 中编辑以生成反相降压/升压配置后、唯一的选项是启动模型。 波特图和其他仿真选项消失了。

导出到 TINA 后、只有启动模型可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定这是否可行、我会将其移至 Webench 论坛

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Steve、

    目前、除了为编辑的原理图启动外、WEBENCH 中没有其他选项可用于仿真测试台。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有办法将 TPS54360的波特图模型从 WEBENCH 导出到 TINA 以获取未经编辑的原理图?

    WEBENCH 将启动模型导出到 TINA、但仅适用于启动。 将 TINA 中的电压源更改为稳态电压并尝试仿真会在仿真期间导致误差。 启动宏具有看起来可能允许不同稳态条件的可见参数、但它们似乎被锁定。

    感谢 Harish 和 Arief 先前的回答。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    目前无法将波特图从 Webench 导出到 TINA。

    此外、WEBENCH Spice 模型仅支持降压配置、不支持该器件的反向降压/升压配置。

    谢谢、此致、  

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Harish。 您回答了我的问题。

    此外、我发现启动模型通过进行上图所示的更改来支持反相降压/升压。 唯一的麻烦是-24V 被称为 GND、而不是-24V。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54360的工具和软件选项卡有几个 TINA-TI 和 PSpice 模型可在 TINA-TI 中使用。