This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:可调节电流限制阈值

Guru**** 2521880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166, TPS54060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684899/lm5166-adjustable-current-limit-thresholds

器件型号:LM5166
主题中讨论的其他器件: TPS54060

尊敬的 TI 团队:

我有一位客户目前正在使用 TPS54060进行当前设计、他们正在考虑对 LM5166进行更改、因为它具有可调电流限制。  

遗憾的是、似乎他们想要设置的电流限制不在数据表第7.3.5节中提供的设定阈值范围内。   

是否有办法使用外部无源电路将电流限制设置在200mA、300mA 和500mA 的设定阈值范围内?  

它们需要高达60V 的宽输入范围、因此我们的可调节电流限制宽输入电压直流/直流转换器选项有限。 始终可以选择使用有源电路来设置此限制、但我想看看我们是否可以使用 LM5166来实现这一点。

感谢您的提前帮助!

此致、

Javier Palomo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    如数据表中所述、LM5166在电流限制阈值中具有离散步长。 您的应用需要什么电流限制? 也许我们可以调整电感来调节纹波电流、并以附加方式设置有效电流限制。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    感谢您的快速回复。

    遗憾的是、我没有确切的阈值、但我可以从客户那里获取该阈值并返回给您。

    此致、

    Javier Palomo