This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:PG#39;s FET Ron 值

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703190/tps56628-pg-s-fet-ron-value

器件型号:TPS56628

你(们)好

您能告诉我们 TPS56628 PG FET Ron 的值吗?

我们的客户考虑连接 TPS56628-PG 和其他 DCDC 的 EN 引脚、
但直流/直流 EN 引脚具有"恒流源"。
这意味着、即使 TPS56628 EN=LOW、TPS56628的 PG 电压电平也会升高。
因此、客户希望了解 TPS56628 PG 的 FET Ron
以在 TPS56628 EN =低电平时对 PG 电压电平进行 Culate。  

此致、
沃特鲁伊托  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中提供的 PG 灌电流值为2mA (最小值) 和4mA (最大值) 当 PG = 5V 时、可以计算出最大 Ron 为1.25kOhm ~ 2.5kOhm。