This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:降压/升压/降压-升压模式下的电压范围

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684046/lm5175-voltage-range-in-buck-boost-buck-boost-mode

器件型号:LM5175

您好专家、

我的客户有一个使用 LM5175的6V~24V->12V 输出电压应用。 他们希望知道用于设置它的电压阈值是在降压/升压/降压-升压模式下。 例如、当输入电压低于11.2V 时、它将处于降压模式、当输入电压=13.2V 时、它将处于升压模式。 当输入电压介于11.2V~13.2V 之间时、它将处于降压-升压模式。

我们是否可以通过计算或任何其他方式了解阈值? 谢谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该部分的专家将很快回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    由于这与 LM5175的专有操作直接相关、因此我将这些问题离线了。

    谢谢、

    Garrett