This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659039-Q1:如何对 OTP 进行编程?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659039-Q1, TDA2SG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674634/tps659039-q1-how-otp-is-programmed

器件型号:TPS659039-Q1
主题中讨论的其他器件: TDA2SG

TPS659039-Q1与 TDA2SG 配合使用、可用于我们的 ADAS 系统。 我们注意到、有内部 OTP (一次性编程)控制器和寄存器来控制加电和断电序列。

如何编程 OTP 信息? 我们订购时、TI 是否对其进行了预编程? 或者应该由客户完成。 如果由您自己完成、应如何对其进行编程以及应使用哪个接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、建明、

    OTP 由 TI 在最终测试期间进行编程、因此您无需自己对其进行编程。 由于它是一次性可编程的、因此它在离开 TI 工厂后无法更改。

    有关预编程设置的信息、请参阅 TPS659039-Q1用户指南。
    www.ti.com/.../swcu175

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Karl、感谢您的回复、这真的很有帮助。
    为了澄清这一点、我们需要在下订单前提供首选寄存器设置、对吧?
    从现有的 TI 参考板(例如 TDA2SG EVM)中、我们能否直接准备好这些寄存器设置?
    谢谢
    建明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建明

    TDA2x EVM 中使用的 TPS659039器件是 O9039A387IZWSRQ1。 这将支持与 TDA2x EVM 相同的原理图配置、并且已经具有正确的加电和断电排序。

    有关如何将 TPS659039-Q1器件与 TDA2x 处理器配合使用的更多信息、请查看此用户指南 :www.ti.com/.../swcu175

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎