This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51225B:VIN 为7V、但 Vout 为 n#39;t 5V

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51225B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701842/tps51225b-vin-is-7v-but-vout-isn-t-5v

器件型号:TPS51225B

TPS51225B 输出 为 5V 和3.3V,输入电压为8V,输出为正确 。  但 输入电压小于8V,例如7V,输出小于5V,3.3V 是正确的。 我阅读数据表 Vin 范围是5.5~24。  当输入电压低于8V 时、为什么输出不是5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    7Vin/5Vout 应该可以、需要您提供更多信息进行审核。

    当 Vin>8V、5Vout=? 当 Vout<8V、5Vout=? 5V 输出电压的负载值是多少?

    请上传原理图以供审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 Vin>8V、5Vout=5V 时,当 Vout <8V、5Vout 约为4V 时,5Vout 的装载值为2A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请上传您的原理图以供查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../P41-POWER_5F00_SYSTEM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    大多数电路原理图看起来都不错、但对于3.3V/5V 的输出电容器、我发现只有 MLCC 22uf/10uf 电容器、没有电容或位置电容器、对吧? 如果是、可能会导致环路不稳定、因为对51225的输出电容 ESR/COUT 有一些要求、请参阅 DS 中的公式2、因此我怀疑这会导致 Vout 异常、我建议您将10UF MLCC 更改为1pcs E-cap 或 pos-Cap 以重新检查。
    顺便说一下、在没有负载的情况下、5V 输出电压是否可以正常? 请在更改输出电容器前后获取 SW 和 Vout、Vin 波形、等待您的检查结果...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、使用 pos-cap havce 解决了我的色情内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、顺便说一下、最好也将3.3V 输出电容器更改为 pos-cap、以确保环路稳定。

    很高兴听到您的结果、 此问题现在可以解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我已将3.3V 输出电容器更改为 pos-cap,谢谢!