This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:输入电压范围

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684168/lm5088-input-voltage-range

器件型号:LM5088
你好。

我对 LM 5088有疑问。
规格

输入电压:55V - 70V
输出电压:50V
输出电流:2A
对所连接的电路进行评估。

当您降低输入电压时、输出电压最高可达57V。
如果电压降至56V 以下、则输出变得不稳定并停止。

使用 webench 进行仿真时(webench 部件不同)
输入电压高达54V 时、情况良好。

可以考虑有关原因的哪些因素?
感谢 you.e2e.ti.com/.../LM5088out50.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM5088数据表中的 EC 表给出了365ns 的 HG 关断(最小值)(与仿真电流模式控制的强制关断时间相关)。 这将设置压降中的最大占空比。

    您是否测量了环路波特图或检查了负载瞬态响应以评估稳定性?

    此致、
    Tim