This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28060:通道 B 的异常开关行为

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674521/ucc28060-strange-switching-behaviour-for-chanel-b

器件型号:UCC28060
主题中讨论的其他器件:UCC28056

大家好、

我们按照 SLUC072B 中的计算设置控制器、它将是一个600W 转换器。

当设备功率超过300W 时、第二级将开启。 但是、第二个开关一次不是恒定的开关、而是随着间隙而开启和关闭。 问题在于、输入功率以50W 的差值跳跃、直到通道 A 和 B 不断切换。

看起来 PhB 上没有迟滞、但根据数据表、确实存在迟滞。

是否有人看到过这个问题、或者是否有解决方法?

感谢您的帮助、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    很难理解您的电路应该以这种方式运行。
    当相位 B 关断时、相位 A 的吨时间加倍、以便输入功率保持恒定。
    此外、PHB 引脚具有0.2V 的迟滞、可避免单相和双相运行之间的重复转换。
    您能否发送一张示波器图片、显示两个电感器电流和 COMP 引脚电压。
    这可能有助于我们了解出了什么问题。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    这是示波器图像。

    CH1是 A 的栅极
    CH2是 B 的栅极
    CH3是比较器

    如图所示、COMP 不稳定。 如果我们在输入端放置直流电压、则 B 的开关行为是完美的。 回到交流、我们在40W 迟滞范围内遇到了上述问题。

    我希望它能让人了解正在发生的事情并使这种行为更好。

    感谢您的帮助、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    感谢您捕获该波形。 在我看来、COMP 引脚上的2 x 线路频率纹波振幅足以克服该引脚上的0.2V 迟滞。
    对于 PFC 电路、PFC 级输出端通常具有2 x 工频纹波。 该纹波的振幅仅取决于输出功率/输出电容之比。 通常、COMP 网络设计为衰减此纹波频率分量、因为 COMP 引脚上的任何残余纹波都会导致线路电流的三次谐波失真。 有关设计 COMP 网络以限制第三谐波失真的信息、请查看 UCC28056数据表。
    最好能看到功率水平上下的 COMP 波形、您可以在该问题上验证我的理论。
    如果我们降低 COMP 引脚上的2 x 线路频率纹波电平、您应该能够解决此问题。 这可以通过增大连接到 PFC 级的输出电容或调整 COMP 网络设计以进一步降低2 x 线路频率来实现。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joe

    如图所示、当 B 稳定时、COMP 也稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉 Patrick、
    我还应该意识到 COMP 上的频率甚至不接近于2 x 线路频率...
    两个 PFC 通道之间是否存在一些不匹配?
    当通道 B 关断时、ton 时间应加倍、以便输入功率不会因相位损耗而改变。 在我看来、当通道 B 关闭时、提供的功率会下降、导致 COMP 引脚电压上升0.2V。 请您能否比较两个通道的电感器电流波形、以了解为何双倍通道 A 的 tON 周期不会导致与两个通道具有一半 tON 周期的输入功率相同。 通道 A 的峰值电感器电流在协同工作时应仅为每个通道的两倍。
    也可以在两个通道之间交换电感器、以查看结果是否相同。
    谢谢
    Joe