This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2456:冗余电源拓扑行为

Guru**** 2640745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2456

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684575/tps2456-redundant-power-topology-behavior

器件型号:TPS2456

我们在电源输入端组装了一块 TPS2456板、我们注意到当两个输入都装配了 PSU 时、会出现不良行为、我们希望这些 PSU 能够得到解决或至少可以解决。  本质上 、问题是、当我们填充了两个 PSU、然后移除一个 PSU 时、与移除的 PSU 关联的输入似乎保持活动状态。  电路板上针对该电源轨(通过电阻器在 INx 引脚上)的 LED 指示灯保持有效并且 GAT1x 和 GAT2x 引脚都保持有效电平、这一点似乎也增强了这一点。

一旦电源输入被移除、我们可以通过对 ENx (或 ORENx 也起作用)引脚进行脉冲或模拟非填充输入上的短暂输入短路来使 LED 正确反映其不存在情况 (发生这些事件后、LED 将继续反映输入是否正确缺失)。  执行这些操作后、GAT1x 和 GAT2x 引脚将处于未激活状态、因此通过复位输入、TPS2456似乎能够检测到现在没有电源输入。  我们设计中 TPS2456的支持电路遵循 数据表图1中的布局、即两个源、一个负载应用、如上所述、LED 由 INx 网络通过电阻器产生。

我们想让 LED 指示电源输入已被移除-我们的设计中有什么问题还是这种预期行为?  提前感谢您花时间了解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asonek

    听起来像是 Vin 上的电阻器双电压使热插拔部分保持活动状态。 由于没有反向电流检测、因此 ORing 部分也处于活动状态。 可能是泄漏电流会保持 Vin。 是否有较大的 Cin? 如果这是一个系统问题、您可能需要在输入端使用一个 bleader、或者必须像您一样循环使能引脚。

    Brian