This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于监控充电流的库仑计数器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684474/coulomb-counter-to-monitor-charge-flow

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ34110

我们目前正在将带太阳能电池的 BQ25570能量收集 IC 与简单链路 MCU 结合使用、并取得了巨大成功。 过去使用 VBAT_OK 引脚发出"电池低电平"警告。

对于未来的设计、我们希望通过评估电荷流来改进电池监控、从而使系统负载适应环境条件(输入电源)。 我们考虑了一个双向库仑计数器/电池电量监测计。 此类器件与 VBAT 引脚上的电池串联是否存在任何问题? 您能否推荐器件、备选方案或不同的概念来实现我们的目标? 我们计划使用 LiFePO4电池(大约1Ah)进行存储。  

非常感谢您的建议/建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、
    由于您计划使用 LFP、因此我建议您查看 bq34110、因为您将主要进行库仑计数、然后主机可以解释通过的充电数据以了解电池中的容量。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、  

    感谢您的推荐、我一定会查看这一个。 您是否看到这些器件与 BQ25570配合使用时的任何一般约束条件? 我找不到建议不要将其他器件连接到 VBAT/VSTOR 引脚的基准、因此我认为值得一试。   

    谢谢

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    我不是。

    谢谢
    Onyx