This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24079电池充电器电路无法为单节锂离子电池充电

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682619/bq24079-battery-charger-circuit-cannot-charge-single-li-ion-battery

我不知道为什么这个电路不能为电池充电。

电池为单节锂离子电池(图中、电池位于 J2或 J7处)

请帮帮我。 请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    原理图看起来正常。
    充电周期是否根本不启动、或者充电电流是否为低电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关原理图的更多信息、请查看:
    1) TS -- 10k 接地,安全状况--正常
    2) /CE --接地--好的
    3) EN1 (低电平)和 EN2 (高电平)-- ILIM 设置输入电流--正常
    4) ILIM -- 750欧姆,2A 输入电流限制--好的
    5) ISET --对于790mA 充电电流为1.13k 欧姆--好的
    6) SYSOFF -- GND --好的
    7) TMR --浮动--好的
    8) 在--滤波器电容器10uF --好的
    9) OUT --过滤器盖10uF --好的
    10) BAT --过滤器盖10uF --好的

    检查事项:
    1) 在 OUT 上无负载时的输入电流将非常接近电池充电电流。
    2) 电池上的电压-- 1.8V 或更低是电池短路条件电流限制为7.5mA。 在本例中、1.8V 至3.0的预充电电流限制为 ISET 的10%或79mA。 高于3.0V 时、电流将为790mA。 当电压接近4.1V 时、电流将在以10%的 ISET 完成充电之前下降。
    3) 如果电池电压是25mS 高电平的方波、则可能是电池检测、请参阅数据表中的图32和33。