This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109A:BLDC 驱动器故障

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109A, LM5109, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679721/lm5109a-bldc-driver-failure

器件型号:LM5109A
主题中讨论的其他器件: LM5109LMG5200

您好!

我使用3个 LM5109A 来驱动3相200W BLDC 电机。 我已经包含了包含组件详细信息的原理图。

功率 MOSFET 半桥级的输入电压:20V-33.6V (电池电源)

MOSFET:Infineon Technologies 的 BSC057N08NS3 G

驱动器输出到 FET 栅极的电阻值:4.87欧姆

自举二极管器件型号:MMBD4448HT-7-F

与自举二极管串联的电阻值:100欧姆

 

我面临着标题为"BLDC 电机控制器问题"的类似故障。 很少电路板工作半小时、很少电路板运行几分钟、然后 LM5109A 和 MOSFET 会随机裸片。 当驱动器发生故障时、您可以听到换向过程中的"断续"声。

我想提一下、该电路板基于一年以上运行的较旧版本、可驱动70W 电机、而不会出现任何已知问题。

 我还提供 HB、HS、LO 到 GND 的波形。

 仔细阅读了数据表和此处的两篇相关文章后、我将串联电阻器和自举二极管替换为10欧姆、并在 HO-HS 和 LO-GND 上添加了两个肖特基二极管、并且驱动器和 MOSFET 仍然出现同样的现象。

 对此问题的可能诊断是什么?

 

感谢你的帮助。

Shulie2e.ti.com/.../3PH-BLDC-failure.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuli、您好!

    感谢您关注 LM5109A 并在设计中考虑 TI 半桥驱动器。 我是一名支持此器件的应用工程师、将致力于帮助解决您的问题。

    我看到大家评论说、此新设计基于70W 电机驱动器、可按预期工作、这是一种200W 的设计。 我假设几个设计细节发生了变化、包括使用更大的 MOSFET、并且开关节点 dV/dt 会由于更高的开关电流而增加。

    在自举二极管 MMBD4448上、我看到自举串联电阻为100欧姆时、额定电流看起来正常、但在电阻为10欧姆时、额定电流更高的二极管、例如 MUR120、可能是更好的选择。

    由于这是一个电机驱动应用、我假设高侧 HO 输出的导通时间可能会很长。 请参阅数据表第11页、了解如何根据 MOSFET 栅极电荷和 IC 静态电流确定自举电容器的大小、以实现最长的预期 HO 导通时间。

    放置在 HO 至 HS、HO 至 HB 以及 LO 至 VDD、LO 至 GND 驱动器输出上的肖特基二极管需要具有低 Vf、并且放置在尽可能靠近驱动器引脚的位置、以限制驱动器输出过冲和下冲。 确认您的二极管具有足够的额定值并靠近 IC。 我们建议使用额定电流为1A 的二极管。

    我在第1页的示波器图中看到 、在 LO 下降后、HS 和 HB 很快转换为高电平。 您能否确认 LO 范围波形是直接位于 MOSFET VGS 还是驱动器引脚上。 高 dV/dt 可能会导致 MOSFET Vgs 出现正尖峰、而该尖峰不会出现在驱动器输出上。

    由于这是一个1A 受限的驱动器、您能否使用各种栅极电阻器值进行实验? 尝试使用2.2Ohm 等较低的值、以限制开关期间 MOSFET 米勒电荷产生的 Vgs。 此外、请尝试使用10欧姆等较大的值、以查看减少 MOSFET 开关时间是否有助于解决该问题。

    为了更好地了解运行情况、您能否提供显示 HO 输出以及 HS、HB 和 LO 的示波器图?

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    感谢您的快速响应。
    我想强调的是、我所附的原理图对于新旧版本是相同的。 相同的 MOSFET、驱动器、引导二极管… 主要区别在于 MCU (+软件)、PCB 布局和外部连接。 但很显然、我错过了一些东西…

    我将200W 电机连接到旧版本的电路板、它按预期运行、没有任何故障。

    您是否认为更改频率和死区时间会导致此类故障? 目前、我们发现这是旧软件和新软件之间的主要区别。

    LO 示波器波形位于驱动器引脚上、而不是直接位于 MOSFET VGS 上。 如有必要、我可以直接捕获 MOSFET VGS。
    此外、我还在努力获取 HO、HS、HB 和 LO 的图。

    正如我从"BLDC 电机控制器问题"后的理解、解决方案是使用 HS_GND 上的肖特基钳位 HS 到 GND。 但是、我坚持数据表中的建议、在 HO 与 HS 以及 LO 和 GND 之间连接肖特基、以保护 IC 免受此类瞬态的影响。 正如我写的、它不能解决问题。
    您认为我应该在 HS_GND 上添加肖特基吗?

    谢谢、
    Shuli
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    请参见 HO、HS、HB 和 LO 图。 还包含了驱动器侧和 MOSFET 栅极侧的 HO 信号图。 从故障电路中获取的图。 电机旋转、但您可以听到换向过程中的"断续"。

    该电路原理图中所示完全相同、无需任何修改

    您可以看到 LO 保持低电平、这可能是故障症状的一部分。

    您可以看到 HO、HS、HB 下冲绝对超出规格。

     

    谢谢、

    Shuli

    e2e.ti.com/.../Waveform-2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒利、

    我和 Richard 一起工作、现在我将为他介绍这条线程。
    -我注意到您的原理图中没有 VDD 电容器。 您能否确认 VDD 电容值?
    -此外,您还能看到使用较大的栅极电阻器值减慢上升和下降时间是否有任何影响?
    -在上一个附件中、'wavform2 (失败的电路板)-page1'我看到 HS 在 HO 快速关闭且没有 LO 打开后变为0V -可能是通过体二极管发生的、这是否正常? 您是否命令 LO 此时打开?
    -查看第一个附件('3PH BLDC 故障'- pico 1)、看起来 LO 关闭是正常的、但当 HS 上升(假设发生 HO)时、自举高侧电源会短接几个100ns。 是这样吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的答复。

     

    - VDD 旁路电容器- 2.2uF 和0.1uF (C59和 C1用于第1相)

    -我没有检查不同的栅极电阻器值。 如果关键,请告诉我感兴趣的信号。

    -"wavform2 (故障电路板)-page1":我提到了从故障电路获取的图。 电机旋转、但您可以听到换向过程中的"断续"。 因此我相信:Lo 保持低电平、这可能是故障症状的一部分。 正如您在第一个附件"3PH BLDC 故障"–pico 2中看到的、从良好的电路中获取、LO 将按接受的方式切换。 因此、这似乎是与驱动程序故障相关的问题。

    -您对"3PH BLDC 故障"的回答是正确的- pico 1。 出于某种原因、自举高侧电源短路几个100ns。 我将确认、当 HO 它断言时、它发生了。 您是否有任何关于如何发生这种情况的建议?

     

    驱动器输出相对于 VSS 的下冲。 如“wavform2 (失败的电路板)-page1”中所示,下冲大约为-10V?

     

    谢谢、

    Shuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒利、

    峰值驱动电流 LM5109A 仅为1安培、数据表 AMR 列表中列出了任何灌电流或拉电流脉宽 MAX? 请注意、4R87 LO/HO @FET 栅极通常会导致其他栅极驱动器中高于1安培的电流(峰值)。 还请注意梯形波形上的极高电压尖峰、通常是由于 HO 驱动过大导致直流电路中的 dv/dt 太大。 对于200瓦的 BLDC、NFET 被强制超过正向跨导、假设33R-45R 可以在 LM5109中实现更好的结果更少的热耗散? 也许 FET 总 QG 公式可能无法提供最大限度地提高 HO/LO @1安培驱动 MAX 的最佳方法。 如果 i=P/E 且200/12 = 16A 峰值、则似乎不需要太多的栅极驱动4R87、并通过通过 Ton 斜率降低 HO Ton 来降低 dv/dt。

    也许可以通过外壳上的探头检查 NFET Tjmax 是否未超出(指尖也正常工作)、并增加栅极驱动 Ton R 值以避免对 LM 5109A 驱动器造成压力。 理想情况下、当在稳态 PWM、电机的 RPM 中达到结饱和时、FET 将进入与 NPN/PNP 非常相似的正向跨导、从而大大提高了效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒利、

    很抱歉耽误你的回答。 感谢 BP101为我服务! BP 正确、我们可能会对 FET 进行过驱。 让我尝试解释一下。

    3PH BLDC 故障-1在 HO 脉冲关断后、我会看到较长的死区时间和体二极管从 HS 电压导通。 这让我想看看 HO 在脉冲发生时在做什么。 LO 死区时间较长时、为什么不使 HO 死区时间类似?

    在 Waveform2上,HO 上的负振铃不应影响驾驶员,因为 HO 在 HS 上运行,并将在关闭期间跟随 HS。 LM5109A 半桥驱动器的高侧驱动输出 HO 受其缓冲器偏置的 HB 和 HS 引脚差分电压额定值的限制。 由于 HO 遵循 HS、因此在故障期间需要 HO-HS 的差分读数、以显示 HO-HS 电压保持在-0.3V 范围内并处于数据表绝对最大值表6.1的规格范围内

    HO 关闭时的 HS 负极环可能会通过对自举电容器进行过充以及对 FET 进行过驱动来使 HB-HS 额定值超出规格。 可通过 HB-HS 差分电压读数来查看是否发生这种情况。

    电阻值较大时是否会发生更新?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff 和 BP101、

     

    我理解您对 HO 驱动过大的看法 、我将把栅极电阻器替换为33R。 我将更新结果。

    BTW-I 使用4R87测试了 MOSFET 外壳温度、发现环境温度差值为+11摄氏度。 这是可以的。 我将用33R 重新测试它。

     

    关于死区时间:正如您所指出的、3PH BLDC 时的图1显示了 HO 脉冲关闭后 HS 电压下的1uS DT。 在随附的文件 Waveform 3 (波形3)图2-3中、您可以看到放大 HO 和 LO 信号以及 DT。

    我不理解您的建议。 我认为在 LO 上升到 HO 脉冲关闭之间降低1uS DT 会更好(图2),您认为它应该更长吗??

     

     此外、我发现 电机时间常数与 PWM 频率间的关系。 电机 L/R = 0.0163mH/0.102欧姆= 160u。

    由于时间常数应远长于 PWM 周期、因此我已将电机频率从20kHz 更改为40KHz。

    正如您在随附的文件 Waveform 3图1中看到的、峰值电流从~10A@20kHz 降至~4.4A@40KHz。

     

    频率更新至40KHz 后、我们驱动电机、电机将在很长一分钟后停止旋转。 我们发现12V 电源平面上的电流消耗很高。 故障是三个驱动程序烧毁。 MOSFET 正常。 显然、我们可以看到以40KHz 驱动电机时的改进、我会考虑使用更高的频率。

     

    正如我写的、我们现在将栅极电阻器替换为33R。

     

    感谢您的支持、

    Shuli

    e2e.ti.com/.../Waveform-3.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好消息。 电机运行数小时没有问题。

    修改:

    • Rgate = 33R
    • 频率= 40KHz
    • DT = 400nS
    • VDD = 10V
    • 在 Motor_Vin 上添加220uF

     

    由于在当前设计中很难实现添加220uF 和将 VDD 更改为10V、因此我将尝试了解这种必要性。

    欢迎提出任何意见和建议。

     

    再次感谢、

    Shuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒利、

    很高兴听到这个消息、尽管上面提到的是指栅极驱动器封装的功耗大于 NFET、但两者同样值得检查。 IC 封装峰值功率耗散图通常有助于在 NFET 正向跨导中将总栅极 QG GtROn/OFF 值最大化到安全工作范围。

    我们发现、与之相对的12.5kHz 在具有1.3KW 稳定电机负载@138vdc 的 NFET 上更高效。 表图(+15VB)中的 Infineon NFET 总 QG-98和栅极电阻器- GtROn:(60R)/ GtROff:1A 肖特基+(100R)在并联 GtRon 下运行良好。 栅极驱动器(另一个供应商)可能会在小于10us 的脉冲接地短路时提供/灌入350mA/650mA 电流。 因此、GtRoff = 8R57并联、即使 GtRoff 10R 或(600R/70R = 8R57) GtRoff 值也是如此。 在这种情况下、乘积除以总和、以通过选择 Gton 计算 Gtoff 值、尤其是当(dv/dt)非常高时、在低 NFET BVDss 下、Gton HO 可以通过更高的 GtOn 值减慢、例如低于24V 直流。 GaN 器件在这方面非常出色、不会受到体二极管 TRR 的影响、即使是 Opti MOS3也无法达到这一奇迹。

    请回忆一下我们的 RGate 计算结果、大约为灌电流/拉电流1.2A/850MA、没有产生+15VDD 升压开关@1安培峰值的问题。 20kHz 低侧 NFETS Tjmax 会快速上升到60*c 以上、在具有500W 交流发电机负载的情况下、在12.5kHz 时不会上升太多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW 400ns 的死区时间似乎很长、可能会导致 NFET 的低效行为。 在理想情况下、Jeffrey 能够在这些细节中帮助栅极驱动器 HS 引脚(dv/dt)保持50V/ns 或指定值的最短时间。 LMG5200或 LMG3410 GaN 具有 dv/dt 设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意到我在并行 GtROn/off 公式上犯了错误、返回了几个帖子、如果有兴趣、请予以更正。 因此、您还必须添加栅极驱动器灌电流/拉电阻、驱动电流计算中未包含该电阻、可能小于1.2安培灌电流。